DUG_Regulador de Luz Rotativo_WSE-03

Criar um momento

Um momento permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto. Através da aplicação Wiser, pode criar momentos com base nas suas necessidades (tal como uma noite de cinema).
  1. No ecrã Principal, toque em .
  2. Vá para Momento > + para criar um momento.
  3. Toque em Editar nome , introduza o nome do momento (A) e toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de fundo que o seu momento representa, tocando em .

  4. Na secção Ação, toque em Adicionar tarefa (B) para abrir o menu deslizante.
  5. No menu Adicionar tarefa, pode realizar uma ou todas as seguintes ações (C):
    • Executar o dispositivo - Selecione os dispositivos que pretende num momento.
    • Selecionar automatização - Selecione a automatização que pretende ativar ou desativar. Para obter mais informações, consulte Automatização .
    • Atraso - Permite definir o tempo de atraso.
    NOTA: Pode adicionar uma ou mais ações através de .

  6. Toque em Executar o dispositivo > Regulador de luz rotativo e selecione uma ou ambas as funções a adicionar no momento:
    • Regulador de luz: Ligue/desligue o regulador de luz (D).
    • Luminosidade: ajuste o nível de luminosidade (E).
  7. Depois de definir todas as ações, toque em Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?