DUG_Regulador de Luz Rotativo_WSE-03

Configurações do regulador de luz

Através da aplicação Wiser, pode gerir os modos e configurações do regulador de luz.

Para aceder às definições do regulador de iluminação:

  1. Na página Principal, toque em Todos os dispositivos > Regulador de luz rotativo.

  2. Na página do painel de controlo do dispositivo, toque em Configurações.

Modo de regulação de luz

Pode alterar o modo de regulação da luz na aplicação se tiver problemas com a tremulação da luz. Isto melhora a qualidade de regulação da luz.

Toque em Modo de regulação de luz (A) e selecione um dos seguintes:

Automático - Quando qualquer outra carga é ligada ao regulador de luz (por exemplo, lâmpada de incandescência).

Ascendente - Quando um LED é conectado ao regulador de luz. Escolha este modo apenas se o LED não estiver a funcionar corretamente no modo Automático

NOTA: Este modo utiliza 10% da carga nominal para evitar o sobreaquecimento do regulador de luz, consulte os dados técnicos.

Intervalo de regulação de intensidade

Pode restringir a luminosidade máxima e mínima da carga ligada ao dispositivo. Isto serve para evitar que o LED trema e se desligue.

Toque em Intervalo de regulação de luz (B) e efetue um ou ambos os seguintes procedimentos:

Luminosidade mínima - Arraste a barra deslizante para restringir a luminosidade mínima.

SUGESTÃO: Se definir a luminosidade mínima para a posição mais à direita nesta barra deslizante, nesse caso a carga brilha à luminosidade mínima mesmo que arraste a barra deslizante para o valor mais baixo no painel de controlo.

Luminosidade máxima - Arraste a barra deslizante para restringir a luminosidade máxima.

SUGESTÃO: Se definir a luminosidade máxima para a posição mais à esquerda nesta barra deslizante, nesse caso a carga brilha à luminosidade máxima mesmo que arraste a barra deslizante para o valor mais alto no painel de controlo.

Modo de indicador LED

Pode selecionar o modo de indicador LED para identificar facilmente o estado do dispositivo.

Toque no Modo de indicador LED (C) e selecione uma das seguintes opções:

Inverter com carga - O LED no regulador de luz está ligado quando a carga conectada está desligada.

Consistente com a carga - O LED no regulador de luz está ligado quando a carga conectada está ligada.

Sempre desligado - O LED no regulador de luz está sempre desligado.

Sempre ligado - O LED no regulador de luz está sempre ligado.

Para obter informações sobre a cor do LED durante cada modo, consulte Indicação de LED.

Definição do modo de comutação

Através desta definição, o dispositivo memorizará o último estado do dispositivo.

Toque em Definição do modo de comutação (C) e selecione uma das seguintes opções:

100% - O LED brilha na luminosidade máxima sempre que é ligado.

Último nível (Função de memória): O LED brilha no nível de luminosidade definida anteriormente sempre que é ligado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?