DUG_Unica Rotary dimmer_WSE-03

Creación de un momento

Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Mediante el uso de la aplicación Wiser, puede crear momentos en función de sus necesidades (como la noche de cine).
  1. En la página Inicio, toque .
  2. Vaya a Momento > + para crear un momento.
  3. Toque Editar nombre , introduzca el nombre del momento (A) y toque Guardar.
    CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa su momento pulsando .

  4. En la sección Acción, toque Añadir tarea (B) para abrir el menú desplegable.
  5. En el menú Añadir tarea, puede realizar una o todas las acciones siguientes (C):
    • Ejecutar el dispositivo: seleccione los dispositivos que desee en un momento.
    • Seleccionar la automatización: seleccione la automatización que desee activar o desactivar. Para obtener más información, consulte Automatización.
    • Retraso: ajuste el tiempo de retraso.
    NOTA: Puede añadir una o más acciones mediante .

  6. Toque Ejecutar el dispositivo > Regulador giratorio y seleccione una o ambas funciones para añadir en el momento:
    • Regulador: enciende/apaga el regulador (D).
    • Brillo: ajuste el nivel de luminosidad (E).
  7. Una vez establecidas todas las acciones, toque Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?