DUG_Regulador de Luz Rotativo_WSE-03

Criar uma automatização

Uma automatização permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto, acionadas automaticamente ou às horas agendadas. Através da aplicação Wiser, pode criar automatizações com base nas suas necessidades.
  1. Na página Principal, toque no .
  2. Vá para Automatização > + para criar uma automatização.
  3. Toque em Editar nome , introduza o nome da automatização (A) e toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem da capa que representa a sua automatização tocando em .

  4. Toque em Qualquer condição é cumprida para selecionar qualquer um dos tipos de condição (B):
    • Todas as condições são cumpridas - A automatização é acionada quando todas as condições são cumpridas.
    • Qualquer condição é cumprida - A automatização é acionada quando pelo menos uma condição é cumprida.

  5. Toque em Adicionar condição para abrir o menu deslizante.
  6. No menu Adicionar Condição, pode escolher uma ou todas as opções seguintes (C):
    • Quando o tempo muda - Permite selecionar as diferentes definições meteorológicas
    • Horário - Permite definir a hora e o dia
    • Quando o estado do dispositivo muda - Selecione o dispositivo e a respetiva função
    NOTA: Pode adicionar uma ou mais condições através de .

  7. Toque Quando o estado do dispositivo muda > Regulador de luz rotativo e selecione uma ou ambas as funções:
    • Regulador de luz: Ligue/desligue o regulador de luz (D).
    • Luminosidade: ajuste o nível de luminosidade (E).
  8. Toque em Adicionar tarefa para abrir o menu deslizante.
  9. No menu Adicionar tarefa, pode escolher uma ou todas as opções seguintes (F):
    • Executar o dispositivo - Selecione os dispositivos que pretende acionar.
    • Momento ou Automatização - Selecione o momento em que pretende acionar ou selecione a automatização que pretende ativar ou desativar.
    • Enviar notificação - Ativar notificação para a automatização.
    • Atraso - Permite definir o tempo de atraso.
    NOTA: É possível adicionar uma ou mais ações através de .

  10. Toque em Período efetivo para definir o intervalo de tempo para a automatização. Pode selecionar qualquer uma das seguintes opções (G):
    • Todo o dia - 24 horas
    • Dia - Do nascer ao pôr do sol
    • Noite - Do pôr do sol ao nascer do sol
    • Personalizado - Período de tempo definido pelo utilizador

  11. Defina todas as ações e condições e não toque em Guardar.
    A automatização está agora disponível no separador Automatização. Utilize o botão ativar/desativar para ativar/desativar a automatização.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?