DUG_Regulador de Luz Rotativo_WSE-03

Para a sua segurança

PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
A instalação elétrica segura deve ser realizada unicamente por profissionais qualificados. Os profissionais qualificados devem deter conhecimentos profundos nas seguintes áreas:
- Ligação a redes de instalação.
- Ligação de vários dispositivos elétricos.
- Instalação de cabos elétricos.
- Normas de segurança, regras e regulamentos locais de instalações elétricas.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
PERIGO
PERIGO DE LESÕES MORTAIS DEVIDO A CHOQUE ELÉTRICO
A saída pode transportar corrente elétrica, mesmo quando a carga está desligada.
Antes de trabalhar no dispositivo, desligue-o da fonte de alimentação por meio do fusível no circuito de entrada.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
CUIDADO
O dispositivo pode ficar danificado
Ligar apenas carga regulável.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em lesões ou danos no equipamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?