DUG_Regulador de Luz Rotativo_WSE-03

Operar um regulador de luz

Pode ligar/desligar o regulador de luz e ajustar a luminosidade, utilizando o interruptor sem fios emparelhado.
  • Prima brevemente a parte superior ou inferior do interruptor sem fios (< 0,5 s) para ligar/desligar a carga conectada (A).

  • Prima sem soltar a parte superior ou inferior do interruptor sem fios (> 0,5 s) para aumentar ou diminuir a luminosidade da carga conectada (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?