DUG_Unica Rotary dimmer_WSE-03

Creación de una automatización

Una automatización le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas, que se activan automáticamente o a horas programadas. Al usar la aplicación Wiser, puede crear automatizaciones según sus necesidades.
  1. En la página Inicio, toque el .
  2. Vaya a Automatización > + para crear una automatización.
  3. Toque Editar nombre , introduzca el nombre del sistema de automatización (A) y toque Guardar.
    CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando .

  4. Toque Se cumple cualquier condición para seleccionar cualquiera de los tipos de condición (B):
    • Se cumplen todas las condiciones: la automatización se activa cuando se cumplen todas las condiciones.
    • Se cumple cualquier condición: la automatización se activa cuando se cumple al menos una condición.

  5. Toque Añadir condición para abrir el menú desplegable.
  6. En el menú Añadir condición, puede seleccionar una de las siguientes opciones (C):
    • Cuando el clima cambia: seleccione los diferentes ajustes del tiempo
    • Programación: Configure la hora y el día
    • Cuando el estado del dispositivo cambia: seleccione el dispositivo y su función
    NOTA: Puede añadir una o varias condiciones mediante .

  7. Toque Cuando el estado del dispositivo cambia > Regulador giratorio y seleccione una o ambas funciones:
    • Regulador: enciende/apaga el regulador (D).
    • Brillo: ajuste el nivel de luminosidad (E).
  8. Toque Añadir tarea para abrir el menú desplegable.
  9. En el menú Añadir tarea, puede seleccionar una de las siguientes opciones (F):
    • Ejecute el dispositivo: seleccione los dispositivos que desea activar.
    • Escena o Automatización: Seleccione el momento en el que desea activar o seleccionar la automatización que desea activar o desactivar.
    • Enviar notificación: activar notificación para la automatización.
    • Retraso: ajuste el tiempo de retraso.
    NOTA: Puede añadir una o más acciones mediante .

  10. Toque Período de vigencia para ajustar el intervalo de tiempo para la automatización. Puede seleccionar cualquiera de los siguientes (G):
    • Todo el día: 24 horas
    • Día: del amanecer al anochecer
    • Noche: del anochecer al amanecer
    • Personalizado: período de tiempo definido por el usuario

  11. Establezca todas las acciones y condiciones y toque Guardar.
    Automatización ahora está disponible en la ficha Automatización. Use el interruptor basculante para activar/desactivar la automatización.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?