Ajustes del regulador
Para acceder a la configuración del regulador:
-
En la página Inicio, toque Todos los dispositivos > Regulador giratorio.
-
En la página del panel de control del dispositivo, toque Ajustes.
Modo de atenuación
Puede cambiar el modo de atenuación en la aplicación si tiene problemas con el parpadeo de luz. Así se mejora la calidad de la regulación.
Toque Modo de atenuación (A) y seleccione uno de los siguientes:
- Auto: cuando se conecta cualquier otra carga al regulador (por ejemplo, bombilla de filamento).
– Corte al inicio de fase: cuando se conecta un LED al regulador. Seleccione este modo solo si el LED no funciona correctamente en modo automático
Rango de regulación
Puede restringir el brillo máximo y mínimo de la carga conectada al dispositivo. Así se evita que el LED parpadee y se apague.
Toque Rango de regulación (B) y lleve a cabo una de las dos acciones siguientes o ambas:
- Brillo mínimo: arrastre la barra deslizante para restringir el brillo mínimo.
- Brillo máximo: arrastre la barra deslizante para restringir el brillo máximo.
Modo del indicador LED
Puede seleccionar el modo de indicador LED para identificar fácilmente el estado del dispositivo.
Pulse Modo del indicador LED (C) y seleccione una de las siguientes opciones:
– Invertir con carga: el LED del regulador está encendido cuando la carga conectada está apagada.
- Consistente con la carga: el LED del regulador está encendido cuando la carga conectada está encendida.
- Siempre apagado: el LED del regulador siempre está apagado.
- Siempre encendido: el LED del regulador siempre está encendido.
Para obtener información sobre el color del LED durante cada modo, consulte Indicación LED.
Ajuste del modo de alternación
Con este ajuste el dispositivo recordará el último estado del dispositivo.
Toque Ajuste del modo de alternación (C) y seleccione cualquiera de los siguientes:
– 100%: el LED se ilumina con el máximo brillo cada vez que se enciende.
– Último nivel (función de memoria): el LED brilla en el nivel de brillo establecido anteriormente cada vez que se enciende.