DUG_Unica Rotary dimmer_WSE-03

Por su seguridad

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
La instalación eléctrica solo debe ser realizada por profesionales cualificados de forma segura. Los profesionales capacitados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas:
- Conexión a redes de instalación.
- Conexión de varios dispositivos eléctricos.
- Tendido de cables eléctricos.
- Normas de seguridad, normativas y reglamentos locales sobre cableado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
PELIGRO DE LESIONES MORTALES POR DESCARGAS ELÉCTRICAS
La salida puede transportar corriente eléctrica incluso cuando la carga está desconectada.
Desconecte el dispositivo de la alimentación mediante la protección del circuito eléctrico antes de utilizarlo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
El dispositivo puede dañarse
Conecte únicamente carga regulable.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?