DUG_Unica Rotary dimmer_WSE-03

Funcionamiento del regulador

Puede encender o apagar el regulador y ajustar su brillo usando el interruptor inalámbrico emparejado.
  • Pulse brevemente el interruptor inalámbrico superior o inferior (< 0,5 s) para encender o apagar la carga conectada (A).

  • Pulse prolongadamente la parte superior o inferior del interruptor inalámbrico (>0,5 s) para aumentar o reducir el brillo de la carga conectada (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?