DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Konfigurera inställningar för grundläggande funktioner

Med Wiser by SE-appen kan du konfigurera följande funktioner:

Vänd skärm

Om du aktiverar Vänd skärm kan skärmen vridas upp-och-ned i realtidsvyn på kontrollpanelen.

Aktivera Vänd skärm genom att följa stegen nedan:

  1. startsidan trycker du på Alla enheter > IP-kamera inomhus.

  2. Klicka och peka på Settings ( inställningar) > Basic function settings (grundfunktionsinställningar).

  3. Aktivera Vänd skärm genom att trycka på växlingsknappen (A).

Tidsvattenstämpel

När du aktiverar tidsvattenstämpeln visas datum och tid i realtidsvyn på kontrollpanelen.

Aktivera tidsvattenstämpeln genom att följa stegen nedan:

  1. startsidan trycker du på Alla enheter > IP-kamera inomhus.

  2. Klicka och peka på Settings ( inställningar) > Basic function settings (grundfunktionsinställningar).

  3. Tryck på växlingsknappen (B) för att aktivera tidsvattenstämpeln.

Samtalsläge

Genom att använda samtalsläget kan du upprätta envägs- eller tvåvägskommunikation med mottagaren.

Tryck på Samtalsläge (C) och välj ett av alternativen:

- Envägskommunikation - Tryck och håll ned för att skicka ett röstmeddelande, den andra parten kan ta emot det och sedan svara dig med ett röstmeddelande

- Two-Way Intercom - Du och den andra parten kan prata samtidigt

Kamerakalibrering

Du kan använda kamerakalibreringsfunktionen för att kontrollera om kameran täcker en bredare visningsvinkel.

Tryck på Kamerakalibrering (D) och bekräfta kalibreringsprocessen.

OBS: IP-kameran aktiveras automatiskt under processen. Det kan ta 25 sekunder att göra kalibreringen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?