DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Configuración de los ajustes de función básicos

Mediante el uso de la aplicación Wiser, puede configurar las siguientes características:

Dar la vuelta a la imagen

Al activar el Dar la vuela a la imagen, la vista de la imagen en directo del panel de control se girará 180º.

Siga estos pasos para activar la opción de dar la vuelta a la imagen:

  1. En la página principal, pulse Todos los dispositivos > Cámara IP para interiores.

  2. Pulse y pulse Ajustes > Ajustes de función básicos.

  3. Toque el interruptor (A) para activar el Dar la vuelta a la imagen.

Etiqueta de fecha y hora

Al activar la Etiqueta de fecha y hora se muestran la fecha y la hora en la vista en directo del panel de control.

Siga estos pasos para activar la Etiqueta de fecha y hora:

  1. En la página principal, pulse Todos los dispositivos > Cámara IP para interior.

  2. Pulse y pulse Ajustes > Ajustes de función básicos.

  3. Toque el interruptor (B) para activar la Etiqueta de fecha y hora.

Modo de conversación

Mediante el modo de conversación, puede establecer una comunicación unidireccional o bidireccional con el receptor.

Pulse Modo de conversación (C) y seleccione una de las siguientes opciones:

- Comunicación unidireccional - Pulsa y mantén pulsado para enviar un mensaje de voz, el otro participante puede recibirlo y responder con un mensaje de voz

- Intercomunicación bidireccional - Usted y la otra parte pueden hablar al mismo tiempo

Calibración de la cámara

Puede utilizar la función de calibración de cámara para comprobar si la cámara cubre un ángulo más amplio de la vista.

Pulse Calibración de la cámara (D) y confirme el proceso de calibración.

NOTA: La cámara IP se activará automáticamente durante el proceso. La calibración puede tardar 25 segundos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?