DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Sätta i ett microSD-kort

microSD-kortet sätts in i enheten för att lagra inspelningen.
OBS: microSD-kortet måste sättas i innan du slår på enheten. Om enheten redan är i läget På ska du slå av enheten för att sätta i microSD-kortet.

Följ instruktionerna för att sätta i ett microSD-kort:

  1. Flytta kameran uppåt för att se microSD-kortplatsen.
    FÖRSLAG: Om IP-kameran redan används kan du flytta kameran uppåt med ikonen ˄ på kontrollpanelen.
  2. Sätt i ett microSD-kort i kortplatsen.
  3. Flytta kameran tillbaka till ursprungsläget.
    När microSD-kortet har satts i kan du konfigurera uppspelningsinställningarna.
    OBS: Högst 128 GB SDHC- och SDXC microSD-kort med FAT32-format stöds.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?