DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Introducción de una tarjeta microSD

La tarjeta microSD se introduce en el dispositivo para almacenar la grabación.
NOTA: La tarjeta micro-SD debe introducirse antes de encender el dispositivo. Si el dispositivo ya está encendido, apague el dispositivo para introducir la tarjeta micro-SD.

Siga los pasos indicados para introducir una tarjeta microSD:

  1. Suba la cámara para ver la ranura de la tarjeta microSD.
    SUGERENCIA: Si la cámara IP ya está en uso, utilice el icono ˄ del panel de control para mover la cámara hacia arriba.
  2. Introduzca una tarjeta microSD en la ranura.
  3. Mueva la cámara a su posición inicial.
    Una vez introducida la tarjeta microSD, podrá configurar los ajustes de reproducción.
    NOTA: Admite un máximo de 128 GB de tarjetas micro-SD SDHC y SDXC con formato FAT32.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?