DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Programación de grabación

Mediante el uso de la aplicación Wiser, puede agregar una programación que le permita desactivar o activar la grabación de forma automática según sus necesidades.
Siga los pasos para programar la grabación:
  1. En la página Inicio, toque Todos los dispositivos > Cámara IP .
  2. Pulse y pulse Configuración > Configuración de grabación > Programación.
  3. Pulse Añadir programación y ajuste la hora (A).
  4. Pulse Repetir (B) y seleccione los días que desea que repita la programación.
  5. Pulse el icono Nota (C), introduzca la nota y pulse Confirmar.
  6. Pulse el interruptor (D) para activar la notificación de la programación.
  7. Pulse Grabación local (E) y seleccione una de las opciones:
    • Encendido: Activa la grabación durante el tiempo programado.
    • Off - Desactiva la grabación durante la hora programada
    NOTA: La grabación se guardará en la tarjeta de memoria.

  8. Pulse Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?