DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Schemalägga uppspelning

Med Wiser by SE-appen kan du lägga till ett schema som gör att du kan stänga av/sätta på automatisk inspelning baserat på dina behov.
Schemalägg inspelning genom att följa stegen nedan:
  1. startsidan trycker du på Alla enheter > IP-kamera för inomhusbruk .
  2. Klicka och peka på Settings (Inställningar) > Recording Settings (Inspelningsinställningar) > Schedule Schedule (schemaläggning).
  3. Tryck på Lägg till schema och ställ in tiden (A).
  4. Tryck på Upprepa (B) och välj de dagar som du vill att schemat ska upprepas.
  5. Tryck på Anteckning (C), skriv in anteckningen och tryck på Bekräfta.
  6. Tryck på växlingsknappen (D) för att aktivera Notifiering för schemat.
  7. Tryck på Lokal inspelning (E) och välj ett av alternativen:
    • On - Aktiverar inspelningen under schemalagd tid
    • Av - Stänger av inspelningen under schemalagd tid
    OBS: Inspelningen sparas på minneskortet.

  8. Tryck på Spara.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?