DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Använda enheten

Med hjälp av kontrollpanelen för IP-kameran kan du se direktvideo av inomhusområdet på skärmbilden och med följande funktioner:
FÖRSLAG: LED-lampan blinkar grönt på enheten vilket indikerar att IP-kameran används.

Gör det möjligt att spela upp video i realtid

Visa videon i helskärm

Flyttar kameran i fyra riktningar (uppåt, nedåt, åt höger, åt vänster)

Tar en skärmbild av realtidsvyn

Låter dig kommunicera med en person nära enheten

Spelar in realtidsvyn

OBS:
  • Om du vill visa den sparade skärmbilden/inspelningen trycker du på > Album.

  • Visa meddelanden/larmmeddelanden genom att trycka på > Meddelande.

  • Information om hur du granskar inspelningar med uppspelningsfunktionen finns i Uppspelning.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?