DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Inställning av detekteringslarm

Med funktionen för rörelsedetektering kan IP-kameran upptäcka rörelser i övervakningsområdet och visa meddelanden i Wiser-appen.

Aktivera rörelsedetekteringen genom att följa stegen nedan:

  1. startsidan trycker du på Alla enheter > IP-kamera inomhus.

  2. Tryck och tryck på Inställningar > Rörelsedetektering.

  3. Tryck på växlingsknappen (A) för att aktivera varningarna för rörelsedetektering.

Larmkänslighetsnivå

Med Wiser by SE-appen kan du justera känslighetsnivån för rörelsedetektionen.

Tryck på Larmkänslighetsnivå (B) och välj någon av följande nivåer:

– Låg

– Medel

– Hög

OBS: Den höga känslighetsnivån detekterar minsta rörelse och utlöser ett larm.

Rörelsedetektering

Om du aktiverar rörelsedetektering kan IP-kameran identifiera rörelsen och automatiskt flytta kameran i rörelsens riktning.

Aktivera Rörelsedetektering genom att trycka på växlingsknappen (C).

OBS: Kameran rör sig endast i vänster och höger riktning.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?