DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Om enheten

Wiser IP-kamera inomhus (nedan kallad IP-kamera) är en Wi-Fi®-styrd enhet som används för att övervaka känsliga områden i hemmet. Du kan installera IP-kameran i alla riktningar, t.ex. i taket eller bara lägga den på ett bord. IP-kameran kan aktiveras av andra Wiser-enheter.

Fördelar med att använda en IP-kamera:

  • Ökar din totala säkerhet

  • Högupplöst inspelning

  • Ger 340°-vy över omgivningen

  • Infrarött mörkerseende för inspelning vid svagt ljus

OBS: Användare är ensamt ansvariga för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning (t.ex. GDPR, artikel 5). Användare ansvarar för att utrustningen inte används för övervakning eller helt andra och oväntade ändamål än avsett.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?