DUG_WSE_IPC_Exterior_02

Configurar a qualidade da imagem

Utilizando a aplicação Wiser, pode alterar a qualidade da imagem com base nos seus requisitos.
SUGESTÃO: Pode mudar para a qualidade de imagem de Configurações standard quando o Wi-Fi® estiver lento ou o espaço de armazenamento do cartão de memória for mais reduzido.
  1. Na Página principal, toque em Todos os dispositivos > Câmara IP exterior.
  2. Toque e toque em Definições > Qualidade de imagem.
  3. Selecione qualquer uma das opções:
    • Configurações standard (SD) - Capta vídeo/imagem de baixa resolução
    • Alta Configurações (HD) - Capta vídeo/imagem de alta resolução

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?