DUG_WSE_IPC_Outdoor_02

Ställa in bildkvalitet

Med hjälp av Wiser by SE-appen kan du ändra bildkvaliteten baserat på dina krav.
FÖRSLAG: Du kan växla till standardbildkvalitet när Wi-Fi är långsamt eller när minneskortets lagringsutrymme är lågt.
  1. startsidan trycker du på Alla enheter > IP-kamera utomhus.
  2. Klicka och peka på Settings (Inställningar) > Image Quality (Bildkvalitet).
  3. Välj något av alternativen:
    • SD (Standard Definition) – tar lågupplösta videor/bilder
    • HD (High Definition) – tar högupplösta videor/bilder

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?