DUG_WSE_IPC_Outdoor_02

Skapa en automation

Med en automation kan du gruppera flera åtgärder som normalt utförs tillsammans, aktiverade automatiskt eller vid schemalagda tidpunkter. Genom att använda Wiser by SE-appen kan du skapa automationer utifrån dina behov.
Skapa en automation genom att följa nedan steg:
  1. startsidan trycker du på .
  2. Gå till Automatisering > + för att skapa en automatisering.
  3. Tryck på Redigera namn, ange namnet på automationen (A) och tryck på Spara.
    TIPS: Du kan välja den höljesbild som bäst motsvarar din automatisering genom att trycka på .

  4. Tryck på Villkor uppfyllt för att välja ett av villkoren (B):
    • Alla villkor är uppfyllda - Automationen utlöses när alla villkor är uppfyllda.
    • Alla villkor är uppfyllda - Automationen utlöses när minst ett villkor är uppfyllt.

  5. Tryck på Lägg till villkor för att öppna snabbmenyn.
  6. På menyn Lägg till villkor kan du göra något eller alla av följande alternativ (C):
    • När vädret ändras – välj olika väderinställningar
    • Schema – ställ in tid och dag
    • När enhetsstatus ändras – välj enhet och dess funktion
    Obs! Du kan lägga till ett eller flera villkor med .

  7. Tryck på När enhetsstatus ändras > Fönster-/dörrsensor > Öppna.
    OBS: : Det här är ett exempel på en automation för att sätta på händelseinspelning när fönstret/dörren är öppet/öppen.
  8. Tryck på Lägg till uppgift för att öppna snabbmenyn.
  9. På menyn Lägg till uppgift kan du göra något eller alla av följande alternativ (D):
    • Kör enheten – välj de enheter som du vill ska aktiveras
    • Moment eller automatisering - Markera det moment som du vill utlösa eller markera den automatisering som du vill aktivera eller inaktivera.
    • Skicka notifiering - Aktivera notifiering för automatiseringen.
    • Fördröjning – ställ in fördröjningstid.
    OBSERVERA! Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .

  10. Tryck på Kör enheten > IP-kamera utomhus > Inspelningsläge
  11. Välj Händelseinspelning och tryck på Spara.

  12. Tryck på Giltighetsperiod för att ange tidsintervall för automationen. Du kan välja något av följande (E):
    • Hela dagen – 24 timmar
    • Dagtid – från soluppgång till solnedgång
    • Natt – från solnedgång till soluppgång
    • Anpassad – användardefinierad tidsperiod

  13. När alla åtgärder och villkor är definierade trycker du på Spara.
    När automationen har sparats visas den på fliken Automation. Du kan aktivera automationen genom att trycka på växlingsknappen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.