DUG_WSE_IPC_Outdoor_02

Skapa ett scenario

Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med Wiser by SE-appen kan du skapa scenarier baserat på dina behov (t.ex. filmkväll).
Skapa ett scenario genom att följa nedan steg:
  1. startsidan trycker du på .
  2. Skapa ett scenario genom att trycka på symbolen Scenario > +.
  3. Tryck på Redigera namn, ange namnet på scenariot (A) och tryck på Spara.
    TIPS: Du kan välja den försättsbild som bäst representerar ditt ögonblick genom att trycka på .

  4. Öppna snabbmenyn genom att trycka på Lägg till uppgift i avsnittet Åtgärd.
  5. På menyn Lägg till uppgift kan du utföra någon eller alla av följande åtgärder (C):
    • Kör enheten – välj de enheter som du vill ha i ett scenario.
    • Välj automation – Markera den automation som du vill aktivera eller inaktivera. Mer information finns i Automationer.
    • Fördröjning – ställ in fördröjningstid.
    OBSERVERA! Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .

  6. Tryck på Kör enheten > IP-kamera utomhus för att välja någon eller alla funktioner som ska läggas till i scenariot:
    • Privat läge - Aktivera/avaktivera privat läge (D)
    • Postbrytare - Sätta på/stänga av inspelningen (E)
    • Inspelningsläge - Välj inspelningstyp (F)
    • Switch för sekretessområden - Slå på/av sekretesszonen (G)

  7. När alla åtgärder har konfigurerats trycker du på Spara.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?