DUG_WSE_IPC_Outdoor_02

Konfigurera IR-mörkerseende

De infraröda LED-indikatorerna i kameran gör att du kan se och spela in tydliga svartvita videor/bilder i mörker.
Konfigurera IR-mörkerseendet genom att följa stegen nedan:
  1. startsidan trycker du på Alla enheter > IP-kamera utomhus.
  2. Klicka och peka på Inställningar > IR-nattvision.
  3. Välj något av följande alternativ:
    • Auto – slås på/av automatiskt när omgivningsljuset är under/över en viss tröskel för lux-nivån
    • Av – stänger av IR-mörkerseende hela tiden
    • På – sätter på IR-nattsynen hela tiden

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?