DUG_WSE_IPC_Outdoor_02

Använda enheten

Med hjälp av kontrollpanelen för IP-kameran kan du se direktvideo av utomhusområdet på skärmbilden och med följande funktioner:
Gör det möjligt att spela upp video i realtid
Visa videon i helskärm
Tar en skärmbild av realtidsvyn
Låter dig kommunicera med en person nära enheten
Spelar in realtidsvyn
Aktiverar rörelsedetektering
Aktiverar privatläge
Visa lagrade bilder eller videor
OBS:
  • Visa meddelanden/larmmeddelanden genom att trycka på > Meddelande.

  • Information om hur du granskar inspelningar med uppspelningsfunktionen finns i Uppspelning.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?