DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

Alterar o ícone do dispositivo

Pode alterar o ícone do dispositivo utilizando a aplicação Wiser.
  1. Na página Home, selecione o dispositivo para o qual pretende alterar o ícone.
  2. No canto superior direito do ecrã, toque em .
  3. Toque em editar junto do nome do dispositivo.
  4. Toque no Ícone para ver o menu.
  5. No menu deslizante, selecione um dos seguintes (A) para alterar o ícone do dispositivo:
    • Tirar fotografia - permite-lhe clicar numa fotografia a partir da câmara móvel.
    • Selecione a partir da Biblioteca de Ícones - permite-lhe selecionar um ícone a partir da biblioteca de aplicações.
    • Selecionar no Álbum - permite-lhe selecionar uma fotografia a partir da galeria móvel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?