DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

Repor o dispositivo

É possível repor manualmente o dispositivo para as predefinições de fábrica.
Para repor o dispositivo:
  1. Prima brevemente o botão configurar/repor três vezes (< 0,5 seg.) e, em seguida, prima demoradamente o botão configurar/repor uma vez (>10 seg.)
    ou
    prima brevemente o botão de pressão 3 vezes e, a seguir, prima demoradamente o botão de pressão uma vez durante 10 seg.
  2. Ao fim de 10 segundos, o LED começa a piscar a vermelho; a seguir, solte o botão de operação.
    NOTA: Todos os dados de configuração, dados de utilizadores e dados de rede são eliminados. Após os quais
    • Não terá conectividade com outros dispositivos ou salas.

    • Não terá configurações de temporizador.

    • A função de memória fica ativa.

    • A deteção automática de carga fica ativa, o modo RC fica definido.

    • Não haverá limitação para o intervalo da regulação de intensidade.

    O LED para de piscar após uma reposição bem sucedida do dispositivo.
  3. O Micromódulo reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.
    NOTA: Após a reinicialização, o LED fica laranja, indicando que o dispositivo está pronto a emparelhar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?