DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

Criar um momento

Um momento permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto. Através da aplicação Wiser, pode criar momentos com base nas suas necessidades.
Para criar um momento:
  1. Na página Home Page, toque em .
  2. Vá para Moment > + para criar um momento.
  3. Toque em Editar nome (A), introduza o nome do momento e toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de rosto que representa o seu momento tocando .

  4. Na secção Ação, toque em Adicionar tarefa (B) para abrir o menu deslizante.
  5. No menu Adicionar tarefa, pode realizar uma ou todas as ações seguintes (C):
    • Executar o dispositivo - Selecione os dispositivos que pretende num momento.
    • Selecionar Automatização - Permite selecionar a automatização que pretende ativar ou desativar
    • Atraso - Permite definir o tempo de atraso.
    NOTA: É possível adicionar uma ou mais ações utilizando .

  6. Toque em Executar o dispositivo > Micromódulo Variador para selecionar qualquer uma das funções a adicionar no momento:
    • Variador (D): Definir o dispositivo Ligar/Desligar
    • Luminosidade (E): Definir a percentagem de luminosidade necessária.

  7. Toque em Seguinte e, depois de definir as ações, toque em Guardar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?