DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

Definir o nível de luminosidade mínima e máxima

Se o regulador de intensidade estiver ligado a um LED, a luminosidade mínima e máxima deve ser definida para evitar cintilações e desligar o LED.
Para definir o nível mínimo e máximo de luminosidade:
  1. Na página Principal, toque em Todos os dispositivos > Micromódulo Variador.
  2. Toque .
  3. Toque Intervalo de regulação para o menu deslizante.
  4. Arraste a barra deslizante para aumentar ou diminuir a Luminosidade Mínima e Luminosidade Máxima (A).

  5. Toque em Fechar(B).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?