DUG_ Micro Module Light Switch_WSE-02

Skapa en automatisering

Med en automation kan du gruppera flera åtgärder som normalt utförs tillsammans, aktiverade automatiskt eller vid schemalagda tidpunkter. Genom att använda Wiser by SE-appen kan du skapa automationer utifrån dina behov.
  1. startsidan trycker du på .
  2. Gå till Automatisering > + för att skapa en automatisering.
  3. Klicka på Redigera namn (A), ange namnet på automatiseringen och klicka på Spara.
    TIPS! Du kan välja den höljesbild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .

  4. Tryck på Villkor uppfylls för att välja ett av villkoren (B):
    • Alla villkor uppfylls: Automatiseringen utlöses när alla villkor uppfylls.
    • Villkor uppfylls: Automatiseringen utlöses när minst ett villkor uppfylls.

  5. Tryck på Lägg till villkor för att öppna snabbmenyn.
  6. På menyn Lägg till villkor kan du göra något eller alla av följande alternativ (C):
    • När vädret ändras ska du välja olika väderinställningar.
    • Schema: ställ in tid och dag.
    • När enhetsstatus ändras – välj enhet och dess funktion
    OBS: Du kan lägga till ett eller flera villkor med .

  7. Tryck  på När enhetsstatus ändras > Växla och välj antingen funktioner:
    • : slå på strömknappen.
    • Av: stäng av strömbrytaren.
    • Omvänd omkopplare - Växla brytarens sista läge.
  8. Tryck på Lägg till uppgift för att öppna snabbmenyn.
  9. På menyn Lägg till uppgift kan du göra något eller alla av följande alternativ (D):
    • Kör enheten: Välj enheter som du vill utlösa.
    • Scenario eller automation: Välj scenariot som du vill utlösa eller automatiseringen som du vill aktivera eller inaktivera.
    • Skicka meddelande: Aktivera notiser för automatiseringen.
    • Fördröjning: Ställ in fördröjningstiden.
    OBS: Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .

  10. Tryck på Giltighetsperiod för att ange tidsintervallet för automationen. Du kan välja något av följande (E):
    • Hela dagen – 24 timmar
    • Dagtid – från soluppgång till solnedgång
    • Natt – från solnedgång till soluppgång
    • Anpassad – användardefinierad tidsperiod

  11. Ange alla åtgärder och villkor och klicka på Spara.
    Automatisering är nu tillgängligt under fliken Automatisering. Använd växlingsknapp för att aktivera/inaktivera automatisering.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?