DUG_ Micro Module Light Switch_WSE-02

Ta bort enheten

Med WiserELKO Smart-appen kan du ta bort en enhet från enhetslistan.
Så här tar du bort enheten:
  1. hemsidan trycker du på Alla enheter > Strömställarpuck.
  2. Tryck för att visa mer information.
  3. Tryck på Ta bort och fabriksåterställ enheten (A).

    FÖRSLAG: På startsidan trycker du på och håller ned Micromodule Switch för att ta bort enheten.
    OBS:
    • Om du tar bort enheten återställs puckmodulen. Efter återställning blir LED-lampan orange, vilket visar att puckmodulen är redo att parkopplas med ett annat nätverk.

    • Om det uppstår ett problem när du parar eller återställer puckmodulen, se Återställa enheten manuellt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?