DUG_ Micro Module Light Switch_WSE-02

Återställ enheten

Du kan manuellt återställa enheten till fabriksinställningarna.
  1. Tryck kort ( <0,5 s) på knappen Setup/Reset (inställningar/återställning) 3 gånger och tryck sedan på knappen Setup/Reset (inställningar/återställning) en gång i 10 sekunder för att återställa standardläget för Tryck på Retur.

    eller Kort tryck på tryckknappen 3 gånger och tryck sedan på tryckknappen en gång under 10 sekunder.
  2. Efter 10 s börjar lysdioden blinka rött. Släpp då knappen.
    OBS: Alla konfigurationsdata, användardata och nätverksdata raderas.
    Lysdioden blinkar inte när enheten har återställts.
    Den utskjutande modulen startas om och blinkar grönt i några sekunder.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?