DUG_Mozgásérzékelő_WSE-02

Az eszközről

A Wiser mozgásérzékelő (a továbbiakban: érzékelő) a közeli mozgást érzékeli és méri a környezet fényerejét.

Az érzékelő elküldi az adatokat a Wiser Központi egységhez . A fényerő-beállítás küszöbértéke és/vagy a mozgásérzékelés a Wiser alkalmazásban konfigurálható.

Az érzékelő jellemzői:

  • Keresse fel a mozgásérzékelőt, és küldje el ezeket az információkat a Wiser Központi egységhez

  • Észleli és méri a környezet lux szintjét, és az információt továbbítja a Wiser Központi egységhez

  • Az érzékelő akkumulátorszintjére és az offline állapotra vonatkozó információk küldése a Wiser Központi egységbe

Kezelőelemek

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?