DUG_Mozgásérzékelő_WSE-02

Automatizáció létrehozása

Az automatizálás lehetővé teszi több olyan művelet csoportosítását, amelyekre általában együtt, automatikusan vagy ütemezett időpontban kerül sor. A Wiser alkalmazás segítségével saját igényei szerint hozhat létre automatizálásokat.
Automatizáció létrehozása:
  1. Az Otthon oldalon koppintson a .
  2. Lépjen az Automatizálás > + pontra, és hozzon létre automatizálást.
  3. Koppintson a Név szerkesztése lehetőségre, írja be az automatizálás nevét (A), majd koppintson a Mentés gombra.
    TIPP: Az automatizálást jelző borítóképet koppintással lehet kiválasztani .

  4. Valamelyik feltételtípus (B) kiválasztásához koppintson a Bármelyik feltétel teljesül a Bármely feltétel teljesül opcióra:
    • Minden feltétel teljesítve - Az automatizáció akkor lép működésbe, amikor minden feltétel teljesül.
    • Bármelyik feltétel teljesítve - Az automatizálás akkor lép működésbe, ha legalább egy feltétel teljesül.

  5. Koppintson a Feltétel hozzáadása lehetőségre a dia menü megjelenítéséhez.
  6. A Feltétel hozzáadása menüben a következő vagy valamennyi opciót választhatja (C):
    • Az időjárás változásakor - Különböző időjárás-beállítások kiválasztása
    • Ütemezés - Állítsa be a napot és az időt
    • Amikor az eszköz állapota változik - Válassza ki az eszközt és annak funkcióját
    MEGJEGYZÉS: Egy vagy több feltételt hozzáadhat a következővel: .

  7. Koppintson az Az eszköz állapotváltozása > Mozgásérzékelő opcióra, hogy kiválassza az automatizáláshoz hozzáadandó funkciók egyikét vagy mindegyikét:
    • Lux szint - Válasszon egy szintet a Nagyon sötét és a Nagyon világos között (D)
      MEGJEGYZÉS: A Nagyon sötét és a Világos beállítás értékét a Lux beállítás adja meg. A Nagyon világos beállítás a maximális lux beállítási értéknek felel meg (2000 lux).
    • Mozgás állapota - mozgás érzékelése esetén foglalt. Szabad, ha nincs mozgás (E)
    • Aktuális lux érték - Válassza ki a feltételt (F) és a lux értéket (G)

  8. Koppintson a Feladat hozzáadása elemre a dia menü megjelenítéséhez.
  9. A Tevékenység hozzáadása menüben az alábbi beállítások (H) egyikét választhatja:
    • Indítsa el az eszközt - Válassza ki az aktiválni kívánt eszközöket.
    • Pillanat vagy Automatizálás - Válassza ki azt a pillanatot, amelyet be szeretne kapcsolni, vagy válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást.
    • Értesítés küldése - Értesítés bekapcsolása az automatizálásról.
    • Késleltetés - Állítson be késleltetési időt.
    MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet az ikon használatával adhat hozzá.

  10. Koppintson a Működési időtartam opcióra az automatizáció időtartományának beállításához. Az alábbi (I) lehetőségek közül választhat:
    • Egész napos - 24 órás
    • Nappal - Napkeltétől napnyugtáig
    • Éjszaka - Napnyugtától napkeltéig
    • Egyéni - A felhasználó által megadott időszak

  11. Miután beállította az összes műveletet és feltételt, koppintson a Mentés gombra.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?