DUG_Mozgásérzékelő_WSE-02

Az eszköz manuális párosítása

Az eszköz kézi párosítása:
  1. Az Otthon oldalon koppintson a + gombra.
  2. Koppintson a megfelelő Wiser hubra a slide-up menüben.
  3. Az eszköz (A) hozzáadásához válasszon egy opciót:
    • Eszköz hozzáadása telepítési kóddal
    • Hozzáadás telepítési kód nélkül

    JAVASLAT: Erőteljesen javasolt az eszközt a telepítő kóddal hozzáadni.
  4. Az eszköz és a telepítési kód párosításához koppintson az Eszköz hozzáadása telepítési kóddal elemre a dia menüjének megjelenítéséhez. Válassza bármelyiket az alábbi opciók közül (B):
    • Telepítési kód ellenőrzése - az eszköz megkeresheti a telepítési kódot.
    • Telepítési kód manuális bevitele - Megadhatja manuálisan a telepítés kódot az eszközről
    Miután az eszközt párosította a telepítési kóddal, folytassa a 6. lépéssel.

  5. Az eszköz telepítési kód nélküli párosításához koppintson az Eszköz hozzáadása telepítési kód nélkül elemre.
  6. Az érzékelő hátoldalán nyomja meg röviden (< 0,5 mp) a funkciógombot 3-szor.

    A LED narancssárgán villog.
  7. A mobilalkalmazásban válassza ki a Megerősítés LED villogásának narancssárga voltát, majd koppintson a Konfigurálás indítása (C) lehetőségre.
    Az alkalmazás az eszköz csatlakoztatásának folyamatát mutatja.
  8. Néhány másodperc elteltével a zölden világító LED azt jelzi, hogy az érzékelő párosítása sikeres volt a .

  9. Koppintson a Kész gombra, ha a párosítás sikeres.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?