DUG_Mozgásérzékelő_WSE-02

Elemcsere

Az elemek cseréje:
  1. Forgassa el az érzékelőt az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy kinyíljon az alaplapról.
  2. Az elemek eléréséhez távolítsa el a csavarokat az elemtartó fedélről.
  3. Cserélje ki az elemet a megfelelő polaritással, majd szerelje vissza az elemtartó fedelét.
    A LED hétszer zölden villog, majd abbahagyja a villogást.
    MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy az akkumulátorfedelen és az érzékelőn lévő háromszög ikon egy vonalban van.
  4. Húzza meg az érzékelőt és az akkumulátor fedelét tartó csavart.
  5. Helyezze az érzékelőt az alaplapra, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az rögzül az alaplemezen.
    FONTOS: A használt akkumulátorokat a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?