DUG_Mozgásérzékelő_WSE-02

Műszaki adatok

Akkumulátor

3 VDC, LR03 AAA x2

Az elemek üzemideje

Akár 5 év (a használattól, a firmware-frissítés gyakoriságától és a környezettől függően változhat)

Névleges teljesítmény

≤90 mW

IP védelmi osztály

IP20

Üzemi frekvencia

2405 – 2480 MHz

Max. rádiófrekvenciás átvitel

≤7 dBm

Üzemi hőmérséklet

-10 °C - + 50 °C

Relatív páratartalom

10% - 95%

Lux mérési tartomány

0 lx - 2000 lx

Megvilágítás léptéke

1 lx

Méretek

Ø 75,0 x 26,6 mm

Kommunikációs protokoll

Zigbee 3.0 tanúsított

Mennyezetre szerelve, 2,5 m magasságban

Érzékelési szög

360°

Érzékelési tartomány

Ø 4 m

Falra szerelt 1,2 m magasságban

Érzékelési szög

90° - 110° vízszintes és függőleges

Érzékelési tartomány

5 m sugarú
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?