DUG_ARGUS-liiketunnistin ulkotiloihin 360_WH-01

Tietoja Quick Home Connectista

Quick Home Connect on langaton yhdistettävyysratkaisu Zigbee®-laitteille ilman tarvetta keskusyksikölle tai älypuhelinsovellukselle. Quick Home Connect on langattoman kotiautomaation aloituspiste.
Se suorittaa toimintoja, kuten kytkentä ja himmennys, Zigbee®-verkon kautta. Voit yhdistää tunnistimeen Wiser-mikromoduulin himmennin, Wiser-mikromoduulin valokytkin tai Wiser Multiwire -mikromoduulin LED-himmennin (jäljempänä mikromoduuli).
Kun liiketunnistin laukeaa, se lähettää signaalin yhdistettyihin mikromoduuleihin. Voit muodostaa pariliitoksen enintään kolmen mikromoduulin ja tunnistimen kanssa.

Tuetut laitteet

  • Wiser-mikromoduuli LED-himmennin

  • Wiser-mikromoduuli valokytkin

  • Wiser Multiwire -mikromoduuli LED-himmennin

Rajoitukset

  • Quick Home Connectin avulla voit yhdistää enintään kolme mikromoduulia ja yhden liiketunnistimen.

  • Quick Home Connectin avulla voit yhdistää enintään viisi liiketunnistinta yhteen mikromoduuliin.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?