DUG_ARGUS-liiketunnistin ulkotiloihin 360_WH-01

Historian tarkistaminen

Wiser Home -sovelluksella voit tarkistaa liiketunnistustapahtumien ja lämpötilan historian.

Historian tarkistaminen:
  1. Napauta Ohjaus-välilehdellä kohtaa Kaikki laitteet tai sen huoneen välilehteä, jossa liiketunnistin sijaitsee.
  2. Valitse vaadittu liiketunnistin luettelosta (A).
  3. Valitse Historia (B).
  4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
    • Lämpötila: tarkastellaksesi lämpötilan historiaa.

    • Liike: Tarkastellaksesi liiketunnistustapahtumien historiaa.

    EHDOTUS: Valitse Lataa lisää nähdäksesi sata tapahtumaa lisää.
    Liiketunnistustapahtumien historia viimeisten 30 päivän ajalta ja edellisen vuoden lämpötila voidaan tarkistaa.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?