DUG_ARGUS-liiketunnistin ulkotiloihin 360_WH-01

LED-merkkivalot

Laitteen pariliitoksen muodostaminen Quick Home Connectissa

Käyttäjän toimenpide

Tila

LED-merkkivalo

Paina liiketunnistimen S/R-painiketta viisi kertaa nopeasti peräkkäin.

Pariliitoksen muodostustila on aktiivinen 60 sekunnin ajan. Kun pariliitoksen muodostus on valmis, LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä kerran sekunnissa.

Liikettä havaittu

Käyttäjän toimenpide

Tila

LED-merkkivalo

Kun liike tunnistetaan

LED-valo vilkkuu punaisena.

Laitteen nollaaminen

Käyttäjän toimenpide

Tila

LED-merkkivalo

Paina S/R (asetus/nollaus) -painiketta kolme kertaa 0,5 sekunnin kuluessa, ja pidä se sitten painettuna 10 sekunnin ajan

Punainen LED vilkkuu 10 sekunnin ajan, välähtelee oranssina 3 sekunnin ajan ja sammuu sitten.

→ (10 s) → (3 s)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?