DUG_Sensor de movimiento ARGUS para exteriores 360_WH-01

Acerca de Quick Home Connect

Quick Home Connect es una solución de conectividad inalámbrica para los dispositivos Zigbee® que no necesita un Hub o una aplicación móvil. Quick Home Connect es el punto de partida para la automatización inalámbrica del hogar.
Realiza funciones tales como conmutación y regulación a través de una red Zigbee®. Puede conectar un micromódulo regulador Wiser, un micromódulo interruptor de luz Wiser o un micromódulo regulador multicable Wiser LED (en lo sucesivo denominados micromódulo) al sensor.
Cuando se activa el sensor de movimiento, envía una señal a los micromódulos conectados. Puede emparejar hasta tres micromódulos con el sensor.

Dispositivos compatibles

  • Micromódulo regulador Wiser LED

  • Micromódulo interruptor de luz Wiser

  • Micromódulo regulador multicable Wiser LED

Limitaciones

  • Puede conectar un máximo de 3 micromódulos con 1 sensor de movimiento a través de Quick Home Connect.

  • Puede conectar un máximo de 5 sensores de movimiento a 1 micromódulo a través de Quick Home Connect.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?