DUG_ARGUS-liiketunnistin ulkotiloihin 360_WH-01

Ohitustilat

Tämä tila ohittaa väliaikaisesti liiketunnistimen automaattisen toiminnan. Sen avulla voit esimerkiksi laukaista kuorman asetetuksi ajanjaksoksi, vaikka liikettä ei tunnistettaisikaan. Liiketunnistimessa on kaksi tilaa, jotka voivat ohittaa automaattisen oletustilan tilapäisesti. Nämä tilat aktivoidaan kytkemällä tunnistin POIS päältä ja sitten takaisin PÄÄLLE kytkimellä tai painikkeella.
HUOMAUTUS:
  • Automaattinen tila on normaali käyttötila, jossa liiketunnistin on PÄÄLLÄ-tilassa.

  • Tätä tilaa ei voi käyttää Wiser Home -sovelluksessa.

  • Tilan 1 ja tilan 2 aikana luksiarvon säädöt eivät ole käytössä.

Tila 1:

Kytketty kuorma kytkeytyy PÄÄLLE tai POIS riippuen sen senhetkisestä tilasta asetetuksi ajaksi. Kun asetettu aika on kulunut loppuun, tunnistin palaa automaattiseen tilaan.

Tilan 1 käynnistäminen: kytke kytkin tai painike POIS – PÄÄLLE yhden sekunnin kuluessa.

Esimerkki 1: Automaattinen kuorma POIS

Esimerkki 2: Automaattinen kuorma PÄÄLLÄ

Poistuaksesi manuaalisesti tilasta 1: Vaihda tilaan 2 (virta POIS – PÄÄLLE kaksi kertaa kahden sekunnin sisällä) ja kytke sitten virta POIS – PÄÄLLE yhden sekunnin kuluessa.

Tila 2:

Kytketty kuorma pysyy PÄÄLLÄ neljä tuntia. Kun neljä tuntia on kulunut, tunnistin palaa automaattiseen tilaan.

HUOMAUTUS: Kun tila 2 on aktiivinen, kytkimen tai painikkeen kytkeminen POIS – PÄÄLLE kahdesti kahden sekunnin kuluessa kytkee kuorman päälle vielä neljän tunnin ajaksi.

Tilan 2 käynnistäminen: kytke kytkin tai painike POIS – PÄÄLLE kahdesti kahden sekunnin kuluessa.

Esimerkki:

Poistuaksesi manuaalisesti tilasta 2: Virta POIS – PÄÄLLE yhden sekunnin kuluessa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?