DUG_Sensor de Movimento Exterior 360 ARGUS_WH-03

Verificar o histórico

Através da aplicação Wiser Home, pode verificar o histórico de eventos de deteção de movimento e a temperatura.

Para verificar o histórico:
  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou num separador divisão onde está o sensor de movimento.
  2. Selecione o sensor de movimento necessário da lista (A).
  3. Toque em Histórico (B).
  4. Toque numa das seguintes opções:
    • Temperatura: Para ver o histórico de temperatura.

    • Movimento: Para ver o histórico dos eventos de deteção de movimento.

    SUGESTÃO: Toque em Carregar mais para ver mais 100 eventos.
    É possível verificar o histórico de eventos de deteção de movimento dos últimos 30 dias e a temperatura do último ano.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?