DUG_Sensor de movimiento ARGUS para exteriores 360_WH-01

Indicaciones LED

Emparejamiento del dispositivo en Quick Home Connect

Acción del usuario

Estado

Indicación LED

Pulse el botón S/R del sensor de movimiento 5 veces consecutivas con gran rapidez.

El modo de emparejamiento se activa durante 60 segundos. Cuando se completa el emparejamiento, el LED deja de parpadear.

El LED parpadea en verde una vez por segundo.

Movimiento detectado

Acción del usuario

Estado

Indicación LED

Cuando se detecta movimiento.

El LED parpadea en rojo.

Reinicio del dispositivo

Acción del usuario

Estado

Indicación LED

Pulse el botón S/R (configuración/reinicio) 3 veces en 0,5 segundos y, a continuación, manténgalo pulsado durante 10 segundos.

El LED rojo parpadea durante 10 segundos, parpadea en ámbar durante 3 segundos y luego se apaga.

→ (10 s) → (3 s)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?