DUG_EVlink_WH-07

Puesta en servicio de eSetup - Francia

Una vez instalado EVlink Home Smart, siga los pasos para ponerlo en servicio a través de la aplicación eSetup:
  1. Abra la aplicación eSetup y seleccione EVlink Home Smart (A).
  2. Encienda EVlink Home Smart para activar el punto de acceso Wi-Fi®. El punto de acceso Wi-Fi® permanecerá activo durante 4 minutos tras el encendido.
  3. Active la Wi-Fi® en su smartphone y conéctese a EVlink Home Smart mediante la opción Wi-Fi ® Direct.
  4. En la aplicación eSetup, toque Abrir configuración (B).
  5. Seleccione EVlink Home Smart - Francia.
  6. En la pantalla, introduzca el Nuevo PIN, confírmelo y toque Guardar.
    NOTA: El PIN debe contener de 6 a 16 dígitos; no puede contener el mismo dígito más de 3 veces ni una secuencia de 6 dígitos o más.
    El nuevo PIN se ha actualizado correctamente.
  7. En la página siguiente, introduzca el nuevo PIN y toque Conectar.
  8. En la página de firmware, si el firmware de EVlink Home Smart está actualizado, toque Continuar para ver Ajustes de red.
    NOTA: Si hay una nueva versión de firmware disponible, toque Actualizar y toque OK después de finalizar la actualización.
  9. En la página Ajustes de red, seleccione la forma con la que desea conectar EVlink Home Smart a Internet y toque Guardar y continuar.
    IMPORTANTE: Si tiene un Wiser Hub para el monitoreo y control remotos, asegúrese de que tanto EVlink Home Smart y Hub están conectados a la misma red® Wi-Fi.
    • Wi-Fi (C): toque Escanear código QR de Wi-Fi y escanee el código QR de su router para conectarse automáticamente a la red Wi-Fi®. Como alternativa, puede elegir de entre la lista de redes disponibles tocando Seleccionar una red o introduciendo manualmente el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi®.
    • Ethernet (D): introduzca los detalles de la red para conectarse.
  10. En la página Configuración eléctrica, seleccione la alimentación nominal de EVlink para que coincida con la instalación eléctrica. Puede utilizar la barra deslizante (E) o –/+ para limitar la corriente de carga y toque Guardar y continuar (F).
    NOTA: Las corrientes de carga mínima y máxima son 10 A y 32 A respectivamente.

  11. En la página Ajustes del dispositivo, puede activar o desactivar el medidor de alimentación mediante el interruptor basculante y, a continuación, toque Guardar y continuar.
    NOTA: El medidor MID es un dispositivo de medidor de alimentación que le permite registrar el consumo de energía de una instalación de carga. Si activa esta opción, asegúrese de haber conectado el medidor de potencia a EVlink Home Smart.
  12. En la página Gestión de energía, puede activar o desactivar Comunicación TIC mediante el interruptor basculante (G) y, a continuación, toque Guardar y continuar u Omitir este paso conforme a sus necesidades.
    NOTA:
    • TIC: cliente de Teleinformación con medidor francés. El dispositivo TIC está conectado al armario eléctrico. Guardará todos los datos del consumo de energía de todos los dispositivos de la casa. Esto ayudará a rastrear la energía necesaria para EVlink Home Smart. La aplicación Wiser administra la gestión de cargas: la carga retardada durante las horas pico y fuera de las horas pico de acuerdo con la información actual proporcionada por el TIC.

    • EVlink Home Smart está configurado en el modo 1. Puede activar o desactivar la comunicación entre EVlink Home Smart y el dispositivo TIC.

  13. Toque Continuar en la página Supervisión.
  14. Una vez configurados todos los ajustes del dispositivo, toque Entrega al cliente y comparta el PIN con el cliente.
  15. Después de compartir el PIN, lea las instrucciones y deslice el dedo para navegar a la pantalla siguiente. Toque Entendido: reiniciar (H) para reiniciar EVlink Home Smart.
    Espere 5 minutos antes de que EVlink Home Smart se conecte al router de Internet.
    • El LED emitirá un pulso lento en color verde claro durante 5 minutos.

    • EVlink Home Smart se reiniciará según la configuración aplicada.

    NOTA: En caso de que necesite modificar los parámetros de puesta en servicio, puede reconectarse a EVlink Home Smart durante los 5 minutos siguientes al reinicio o encendido.

    El LED se iluminará en color verde sólido 5 minutos después del reinicio para confirmar que EVlink Home Smart se ha conectado correctamente para el uso en remoto.

    NOTA: El LED emite un pulso lento en color verde claro cuando EVlink Home Smart no está conectado a Internet.

Utilice la aplicación Wiser Home para monitorear y controlar EVlink Home Smart.

Consulte Emparejamiento del dispositivo para emparejarlo con la aplicación Wiser Home.

Consulte Uso del dispositivo para monitorearlo y controlarlo con la aplicación Wiser Home.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?