DUG_EVlink_WH-07

Comissionamento da eSetup - França

Assim que a EVlink Home Smart estiver instalada, siga os passos para o comissionamento através da aplicação eSetup:
  1. Abra a aplicação eSetup e selecione EVlink Home Smart (A).
  2. Ligue a EVlink Home Smart para ativar o ponto de acesso Wi-Fi®. O ponto de acesso Wi-Fi® permanecerá ativo durante 4 minutos após a ligação.
  3. Ative o Wi-Fi® no seu smartphone e ligue à EVlink Home Smart através da Wi-Fi® Direct.
  4. Na aplicação eSetup, toque em Abrir definições (B).
  5. Selecione EVlink Home Smart - França.
  6. No ecrã, introduza o Novo PIN no ecrã, confirme o PIN e toque em Guardar.
    NOTA: O PIN tem de conter 6 a 16 dígitos, não pode ter o mesmo dígito mais de 3 vezes, nem uma sequência de 6 dígitos ou mais.
    A atualização do novo PIN foi efetuada com êxito.
  7. Na página seguinte, digite o Novo PIN e toque em Conectar.
  8. Na página firmware, se o firmware da EVlink Home Smart estiver atualizado, toque em Continuar para ver as Definições de rede.
    NOTA: Se estiver disponível uma nova versão do firmware, toque em Atualizar e em OK após a atualização estar concluída.
  9. Na página Definições de rede, selecione a forma de ligar a EVlink Home Smart à Internet e toque em Guardar e continuar.
    IMPORTANTE: Se tiver um Wiser Hub para monitorizar e controlar remotamente, certifique-se que tanto o Schneider Charge como o Hub estão ligados à mesma rede Wi-Fi®.
    • Wi-Fi (C): Toque em Digitalizar código QR por Wi-Fi e digitalize o código QR no seu router para ligar automaticamente ao Wi-Fi®. Em alternativa, pode escolher a partir da lista de redes disponíveis tocando em Selecionar uma rede ou introduza manualmente o nome e a palavra-passe da rede Wi-Fi®.
    • Ethernet (D): Introduza os detalhes da rede para ligar.
  10. Na página Definições elétricas, selecione a potência nominal da EVlink para corresponder à instalação elétrica. Pode utilizar a barra deslizante (E) ou –/+ para limitar a corrente de carregamento e toque em Guardar e continuar (F).
    NOTA: As correntes de carregamento mínima e máxima são de 10 A e 32 A, respetivamente.

  11. Na página Definições do dispositivo, pode ativar ou desativar o medidor de potência através do botão ativar/desativar e, em seguida, toque em Guardar e continuar.
    NOTA: O medidor MID é um dispositivo de medição de energia que permite registar o consumo de energia de uma instalação de carregamento. Se ativar esta opção, certifique-se de que ligou o medidor de potência à EVlink Home Smart.
  12. Na página Gestão de Energia, pode ativar ou desativar a Comunicação TIC através do botão ativar/desativar (G) e, em seguida, toque em Guardar e continuar ou Ignorar este passo conforme necessário.
    NOTA:
    • TIC: Tecnologia de Informação ao Cliente com medidor francês. O dispositivo TIC está ligado ao armário de distribuição. Guardará todos os dados de consumo de energia de todos os dispositivos da casa. Isto irá ajudá a monitorizar a energia necessária para a EVlink Home Smart. A aplicação Wiser gere a gestão de anti-disparo - carregamento atrasado durante as horas de pico e fora de pico, de acordo com as informações atuais fornecidas pelo TIC.

    • A EVlink Home Smart está configurada no Modo 1. Pode ativar ou desativar a comunicação entre a EVlink Home Smart e o dispositivo TIC.

  13. Toque em Continuar na página Supervisão.
  14. Depois de todas as definições do dispositivo estarem configuradas, toque em Entrega ao cliente e partilhe o PIN com o cliente.
  15. Depois de partilhar o PIN, leia as instruções e arraste para navegar para o próximo ecrã. Toque Eu compreendo: reiniciar (H) para reiniciar a EVlink Home Smart.
    Aguarde 5 minutos antes de a EVlink Home Smart estabelecer a ligação ao router da Internet.
    • O LED irá piscar lentamente a verde durante 5 minutos.

    • A EVlink Home Smart será reiniciada de acordo com a configuração aplicada.

    NOTA: Caso seja necessário modificar os parâmetros de comissionamento, é possível restabelecer a ligação à EVlink Home Smart durante 5 minutos após o reinício ou a ligação.

    O LED ficará a verde fixo 5 minutos após o reinício, confirmando que a EVlink Home Smart está ligada com sucesso para funcionar remotamente.

    NOTA: A luz do LED pisca lentamente a verde quando a EVlink Home Smart não está ligada à Internet.

Utilize a aplicação Wiser Home para monitorizar e controlar a EVlink Home Smart.

Consulte Emparelhar o dispositivo para emparelhar o dispositivo com a aplicação Wiser Home.

Consulte Utilizar o dispositivo para monitorizar e controlar com a aplicação Wiser Home.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?