DUG_EVlink_WH-06

Création d’un programme

La charge VE peut être commandée et déclenchée par un programme. Une fois le programme enregistré, votre système suivra le programme actif. Vous pouvez créer ou modifier des programmes à tout moment.
  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tout > Chargeur VE.
  2. Appuyez sur Mode de charge.
    NOTE: Si le chargeur VE est installé avec la passerelle Wiser, vous pouvez également suivre le chemin suivant pour créer des programmes :
    • Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .

    • Appuyez sur Programmes > Programme Véhicule électrique. Passez à l’étape 3.

  3. Sur la page Mode de charge du véhicule électrique, sélectionnez Plage horaire personnalisée.
    NOTE: Le chargeur VE aura un programme par défaut préréglé pour l’utilisateur. Vous pouvez modifier le programme selon vos besoins.
    IMPORTANT: Il est nécessaire de régler un état Marche et Arrêt du programme.
  4. Sélectionnez les jours (A).
  5. Appuyez sur (B) pour modifier le programme.
  6. Sélectionnez un état (Marche/Arrêt) (C), une période (D) et appuyez sur Enregistrer.
    SUGGESTION:
    • Vous pouvez ajouter plusieurs programmes en fonction de vos besoins. Sélectionnez les jours (A), appuyez sur (E), réglez l’état Marche/Arrêt et les heures.

    • Vous pouvez copier le programme existant pour les jours de votre choix. Appuyez sur (F), sélectionnez les jours et appuyez sur Copier.

    • Lorsque le programme commence, vous pouvez voir la durée restante dans les écrans suivants :

      • Écran de contrôle de l’appareil.

      • Onglet Contrôle sous le nom de l’appareil.

      • Section Appareils préférés sur l’écran d’accueil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?