DUG_EVlink_WH-06

Utilisation de l’appareil

Le panneau de commande vous permet de démarrer et d’arrêter la charge ainsi que de surveiller la consommation électrique.

Sur la page Contrôle, appuyez sur Chargeur VE pour accéder au panneau de commande.

Sur la page du panneau de commande, vous pouvez voir les éléments suivants :

  • Coût total de la session de charge (A).

  • Durée totale de la charge dans la session (B).

  • Consommation d’énergie totale de la session (C).

  • Bouton de commande (Démarrer/Arrêter la charge, Pause/Reprise) (D).

  • Mode de charge (E).

  • Paramètres de l’appareil (F) - Vous pouvez renommer l’appareil ou le supprimer du système Wiser. Reportez-vous aux paragraphes Renommer l’appareil et Suppression de l’appareil.

  • Historique (G).

De même, vous pouvez commander et vérifier l’état actuel du VE à partir de la page Contrôle.

  • Bouton de commande (H).

  • État actuel de l’appareil (I).

SUGGESTION: Vous pouvez également démarrer et arrêter la charge lorsque vous ajoutez l’appareil à votre liste de Favoris. Pour plus de détails sur les favoris, reportez-vous au Guide de l’utilisateur du système respectif.
NOTE:
  • Si un seul chargeur VE est disponible dans le système Wiser, la page Contrôle ne sera pas visible. Toutes les fonctions seront accessibles via la page Maison.

  • Les véhicules électriques (VE) ne peuvent pas être rechargés immédiatement après leur arrêt. Rebranchez la prise pour démarrer la charge. Reportez-vous au paragraphe Connexion / déconnexion du chargeur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?