DUG_EVlink_WH-06

Dépannage

Symptôme

Causes possibles et solutions

Connecteur branché sur le véhicule électrique mais pas en charge.

  • Vérifiez que le connecteur est correctement inséré en le débranchant et en le rebranchant dans la prise du véhicule électrique.

  • Vérifiez la séquence de charge en suivant la procédure décrite dans au paragraphe Connexion du chargeur.

Le voyant du chargeur s’allume en vert à impulsions lentes
(EVlink Home Smart uniquement)

  • Redémarrez EVlink Home Smart et attendez 10 s avant de le mettre sous tension.

  • EVlink Home Smart n’est pas connecté au cloud Si vous utilisez le Wi-Fi :

    • Vérifiez que vous connectez EVlink Home Smart à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz avec un mot de passe WPA2

    • Vérifiez que le SSID et le mot de passe sont corrects.

    • Si le signal Wi-Fi est trop faible : connectez le chargeur avec un câble Ethernet ou ajoutez un prolongateur de plage Wi-Fi.

La LED du chargeur est allumée en rouge.

  • Vérifiez que le bouton d’arrêt n’est pas verrouillé en le faisant pivoter de 90° dans le sens des aiguilles d’une montre.

  • Si ce n’est pas le cas, coupez l’alimentation du chargeur.

  • Débranchez le connecteur du véhicule électrique.

  • Allumez l’alimentation, attendez que le chargeur soit prêt (la LED s’allume en vert), avant de reconnecter le connecteur au véhicule électrique.

  • Vérifiez que l’alimentation est correctement raccordée à la borne PE (Protective Earth) du chargeur.

La LED du chargeur est éteinte.

  • Aucune alimentation électrique car le chargeur risque d’être endommagé.

  • Coupez l’alimentation du chargeur.

  • Veuillez contacter le centre de service client de Schneider Electric.

Voyant rouge du chargeur clignotant (*Applicable uniquement à la France.)

  • Vérifiez que le câble TIC est correctement raccordé ou non pour EVlink Home Smart avec fonction TIC.

Appareil non retiré du système

  • Concentrateur déconnecté du réseau. (Applicable uniquement aux utilisateurs avec les concentrateurs EVlink Home Smart et Wiser installés ensemble)

  • Chargeur indisponible.

  • Equipement connecté à un autre réseau domestique.

  • Essayez de reconfigurer l’appareil.

  • Si l’erreur persiste, contactez le support client.

  • Appuyez sur Aide et support sur la page Détails du périphérique.

Appareil non apparié au concentrateur

  • Concentrateur déconnecté du réseau. (Applicable uniquement aux utilisateurs avec les concentrateurs EVlink Home Smart et Wiser installés ensemble)

  • Chargeur indisponible.

  • Equipement connecté à un autre réseau domestique.

  • Lorsque vous inscrivez un autre appareil, le concentrateur empêche sa réinscription (car l’utilisateur ne peut inscrire qu’un seul appareil)

    .
  • Contacter le support client

    - appuyez sur Aide et support sur la page Détails du périphérique.

Nous ne sommes pas en mesure de mettre en oeuvre votre calendrier et nous travaillons à le corriger dès que possible. affichés sur la page Réduire ma facture.

Problème technique ou Internet.

Attendez un certain temps que le programme soit disponible.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?