DUG_EVlink_WH-06

Connexion / déconnexion du chargeur

Connexion

  1. Branchez le connecteur du câble de charge dans le chargeur VE.

  2. Branchez le connecteur du câble de charge à l’entrée du véhicule électrique.

  3. L’indicateur LED du chargeur VE passe du vert fixe au bleu pulsé.

NOTE: Pour plus d’informations sur la couleur des LED, consultez le paragraphe Affichage LED.

Déconnexion

  1. Arrêtez de charger le véhicule avec l’application Wiser Home pour déverrouiller le câble de charge de la prise du véhicule.

  2. Débranchez le connecteur du chargeur VE de l’entrée du véhicule électrique.

  3. Enroulez le câble de charge autour de la goulotte d’enroulement du chargeur VE.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?